请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCSTUDIO 主题中讨论的其他器件:LP-XDS110ET、 LP-EM-CC2340R5、 ENERGYTRACE
工具与软件:
您好、TI:
我的 CCS 版本是12.8.1、 昨天我能够使用我的 LP-XDS110ET + LP-EM-CC2340R5运行 EnergyTrace。 但是、当我今天尝试运行 EnergyTrace 时、进度条恰好会显示出来、然后在运行后消失。(在进度条运行期间、LP-XDS110ET 上的 LED 确实闪烁。) 之后、 EnergyTrace 窗口不会弹出、就好像什么也没发生一样。 最后弹出窗口中需要点击 EnergyTrace 按钮超过10次。 我的设置有什么问题吗? 谢谢你。