This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:使用 SDK10启动错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433847/am625-use-sdk10-startup-error

器件型号:AM625

工具与软件:

工程师、您好!

您能帮助我检查以下启动错误吗? 我需要在哪里修改它们?

我们使用的 SDK10未修改、原理图也与 EVB 非常相似。

U-Boot SPL 2024.04 (2024年11月05日- 15:33:57 +0800)
SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
SPL 初始堆栈使用:13392字节
尝试从 MMC2引导
在 ARM64内核上启动 ATF。。。

注意:BL31:v2.10.0 (发布):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
通知:BL31:创建时间:2024年2月9日16:09:05

U-Boot SPL 2024.04 (2024年11月05日- 15:35:27 +0800)
SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
SPL 初始堆栈使用:1904字节
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
错误(-2):无法确定文件大小
尝试从 MMC2引导
读取群集时出错
SPL_LOAD_IMAGE_FAT:读取映像 u-boot.img、err --22时出错
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###

Thx!μ s