This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:查找适用于 AM62A7的 MIPI CSI-2的开发套件和资源

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427569/am62a7-looking-for-development-kits-and-resources-for-mipi-csi-2-with-am62a7

器件型号:AM62A7

工具与软件:

大家好、团队成员:

我打算处理一个涉及图像和视频流的项目、我已选择 MIPI CSI-2接口将摄像头和成像设备连接到 AM62A7处理器。 请您协助完成以下工作:

  1. 示例代码和库 :是否有任何完整的代码、库、HAL 层或开发套件可以促进 MIPI CSI-2与 AM62A7的集成?
  2. MIPI CSI-2文档 :您能否提供 MIPI CSI-2实施相关文档和资源的链接,特别是关于 AM62A7的链接?

如果您认为对我的项目有帮助的其他资源或提示、请告诉我。

此致、
Yaadesh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaadesh、

    适用于 AM62A 的 Processor SDK Linux 支持 V4L2框架。 如果您有符合 V4L2标准的传感器驱动程序、您可以即插即用摄像头。 以下是一些可帮助您入门的建议:

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    感谢您提供有关适用于 AM62A 的 Processor SDK Linux 和 V4L2框架支持的信息和指导。 我有几个跟进问题、可以进一步了解如何继续进行开发:

    用于测试和调试的 IDE:您能否推荐一个基本 IDE 或开发环境来帮助测试和调试摄像头的数据传输和接收功能? 此外、如果可能、您能否提供启动应用程序或示例代码来演示基本操作?

    扩展附加功能:我理解我们可以使用 Linux 命令与相机进行交互。 如果我们想向应用添加特定的特性或附加功能、我们该怎么做呢? 此外、您能否分享任何在实现中调试和测试此类功能的最佳实践?

    基于 Windows 的开发:是否可以在此开发中使用基于 Windows 的应用程序和驱动程序而不是依赖于 Linux? 如果是、您能否提供一些有关如何实现此目标的指导或资源?

    期待您就这些问题提供指导。

    此致、
    Yaadesh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaadesh:

    您可以使用函数跟踪器(https://www.kernel.org/doc/html/v5.0/trace/ftrace.html) 来查看传感器驱动程序和 CSI Rx 驱动程序的运行情况。  

    有关示例、请参阅 IMX219驱动程序: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/media/i2c/imx219.c?h=ti-linux-6.6.y

    此致、

    建中