请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
尊敬的 TI:
AM623在我们的项目中使用、但一个问题是我需要配置为 CS/CLK/MOSI/MISO 的 SPI 接口、我在规格中找不到此类接口、规格中显示的 SPI 是 双 SPI (CS/CLK/D0/D1)
如果支持、您可以帮助弄清楚标准 SPI 接口吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
因此、MCSPI 在这里表示多通道 SPI、这意味着您可以有多个通道、但始终支持标准 SPI。
我也假设您指的是 MCU 加 SDK AM62x。 如果没有、请参考它、转至 examples/drivers/mcspi 并检查可用的示例。
此致、
Vaibhav