This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:在 SoC 的两个 USB 接口上执行 SI 测试时、执行命令'devmem2 0x06010480 w 0x000000A0'时出错。

Guru**** 2556730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434435/dra829j-when-performing-si-tests-on-the-two-usb-interfaces-of-the-soc-an-error-occurred-when-executing-the-command-devmem2-0x06010480-w-0x000000a0

器件型号:DRA829J

工具与软件:

您好、先生

对 SoC 的两个 USB 接口执行 SI 测试时、执行命令"evmem2 0x06010480 w 0x000000A0"时出错

 

此致

翻转