This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:在哪里可以下载 SK-AM62A-LP EVM 的 SysConfig 文件

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SK-AM62A-LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434167/am62a3-where-are-to-download-sysconfig-file-for-sk-am62a-lp-evm

器件型号:AM62A3
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LPSysConfig

工具与软件:

您好、亲爱的专家

与标题说明相同。

在哪里下载 SK-AM62A-LP EVM 的 SysConfig 文件?

据我所知、AM62x EVM 有下载路径、 但找不到 AM62A。

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、  

    AM62A EVM SysConfig 文件包含在您所显示的第二个下载内容("EVM Pinmux SysConfig File")中。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Melissa

    我的错

    更新了、