This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:如何在 u-boot、tiboot3、tispl上 将调试 UART 波特率更改为921600

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1423980/tda4ve-q1-how-to-change-the-debug-uart-baudrate-to-921600-on-u-boot-tiboot3-tispl

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:  

它在 SDK 9.2上。  我们要将调试 UART 波特率从115200更改为921600。  在 Linux 内核上执行该操作是可以的。 但在 u-boot、tiboot3、tisPL 上、我按如下方式配置、   串行控制台上的日志出错。

e2e.ti.com/.../8055.uboot.txt

对于在 uboot 上设置 UART 波特率还有什么其他事情要做?

此致!

Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="506457" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1423980/tda4ve-q1-how-to-change-the-debug-uart-baudrate-to-921600-on-u-boot-tiboot3-tispl "]

    它在 SDK 9.2上。  我们要将调试 UART 波特率从115200更改为921600。  在 Linux 内核上执行该操作是可以的。 但在 u-boot、tiboot3、tisPL 上、我按如下方式配置、   串行控制台上的日志出错。

    [报价]

    您是否看到随机字符或未看到日志? 您能否添加有关您在 U-Boot 中观察到的内容的更多详细信息?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Keerthy、您好!

    在 我使用串行波特率921600打开 putty.exe 时、在 U-Boot 中看到随机字符如下、并且内核日志是正常的。

     

    此致!

    Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 您是否可以尝试将其保持在115200与上述 minicom 中,并检查您是否在 tact 中获得前几个打印件中的任何一个?
    这是为了检查是否仍然存在默认配置(设置为115200)。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Keerthy、您好!

    按如下所示、  在最小 COM 中将其保持为115200。

    此致!

    Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hawayi、

    我还没有再重复这个。 这里的用例是什么? 是否要优化引导时间?

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Keerthy、

    我们希望通过 UART 方便地传输小文件(例如应用程序二进制文件)。

    此致!

    Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Keerthy、

    您是否复制此信息? 如何解决?

    此致!

    Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于印度地区节假日、指派的 TI 工程师不在办公室。 回复将延迟1-2天。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hawayi、

    我们已就此请求开发团队。 我们尝试了类似更改、但它在 EVM 上无法正常工作。

    我们会随时向您发布信息。 通常、在启动之初就不支持高波特率。

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hawayi、

    实际上是 UART 驱动程序中的问题。 我们已与开发团队讨论了相同的内容、修复后我们会给您回复。