主题中讨论的其他器件: AM625
工具与软件:
您好!
我们目前正在使用采用 HS-CPU 的 AM623 FS 测试我们的新原型。 我们使用 UART5实现控制台输出、并具有 SDCARD 和 eMMC 引导选项。
到目前为止、我们没有看到任何来自 u-boot-spl 的输出。
我们怀疑这是关于安全问题、因此我们使用了原始 TI SDK、并从 DTS 将控制台更改为 UART5。 但仍然是一样的。
我们可以通过 Lauterbach 脚本在 R5、M4和 A53内核上运行示例代码。 在下一步中、我们刚刚使用 Lauterbach 提供的"am62x-cr5_scive_sram.cmm"脚本加载 u-boot-spl。
我们看到 u-boot-spl 也在 R5内核中运行、但在控制台初始化中、它找不到控制台器件并出现紧急情况。
我们还 尝试了 TI 提供的 EVM 板图像、看看它是否初始化 UART0、但仍然会出现紧急情况。
在 TI SDK 中、AM623没有特殊配置、因此我们使用 AM625配置。 这是为什么我们要面对这个问题的原因吗?
或者您对此问题有任何其他建议吗?
谢谢!
BR