主题中讨论的其他器件: TDA4VH
工具与软件:
您好、TI 专家:
我们正在使用基于 TI AM69平台的定制硬件、并且以前在使用 U-Boot UMS 和 Fastboot 支持时遇到过问题。
可在 TI 论坛上找到相关讨论: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1376907/am69-usb0-gadget-not-working-with-some-protocols-in-u-boot
ti-u-boot-2024.04‘"10.01.03"现在似乎包括 AM69上的 UMS/Fastboot 支持(点击此处: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11186)。 但是、使用最新的 U-Boot 标签10.01.03、AM69-SK 电路板上的 UMS 和 Fastboot 似乎无法正常工作。 我使用了 j784s4_evm_r5_defconfig + j784s4_evm_a72_defconfig 和 AM69_sk_r5_defconfig + AM69_sk_a72_defconfig、并使用了额外的 Fastboot 支持配置、但 UMS 和 Fastboot 在 U-Boot 中仍然不起作用。
即使更新到 ti-u-boot-2024.04‘"10.01.03"后、此问题在我们的定制硬件上仍然存在。 尝试在 AM69 SK 板或我们的定制硬件上通过 U-Boot 命令启用 UMS/Fastboot 时、未检测到海量存储或 Fastboot 器件。 随附了供参考的相关日志。
您能否确认是否已经在带有 ti-u-boot-2024.04标签"10.01.03"的基于 AM69的器件上对 U-Boot UMS 和 Fastboot 进行了测试和验证? 这些功能是否应与此更新一起完全正常工作?
日志:
- /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/AM69_2D00_sk_2D00_dfu_2D00_fastboot_2D00_ums_2D00_test.txt
- CFS 文件/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/1553637d_2D00_6365_2D00_4512_2D00_bfbbe_2D00_1eb23f181966-584660-complete/Aquila_2D00_AM69_2D00_dfu_2D00_fastboot_2D00_ums_2D00_test.txt
- /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/AM69_2D00_sk_2D00_dfu_2D00_fastboot_2D00_ums_2D00_test_5F00_with_5F00_SK_5F00_config.txt
谢谢你。
此致、
Parth P
1. https://serenity.dal.design.ti.com/patchwork/project/linux-patch-review/patch/20241001040449.3268386-1-s-vadapalli@ti.com/
2. https://serenity.dal.design.ti.com/patchwork/project/linux-patch-review/patch/20241008112833.1914173-1-s-vadapalli@ti.com/
3.
diff --git a/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm-u-boot.dtsi b/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm-u-boot.dtsi index 3795bfe6b1c..2f77677427f 100644 --- a/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm-u-boot.dtsi +++ b/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm-u-boot.dtsi @@ -88,11 +88,13 @@ }; &usbss0 { + ti,usb2-only; bootph-pre-ram; }; &usb0 { dr_mode = "peripheral"; + maximum-speed = "high-speed"; bootph-pre-ram; }; diff --git a/configs/j784s4_evm_a72_defconfig b/configs/j784s4_evm_a72_defconfig index 26a5e363862..79933dcaabb 100644 --- a/configs/j784s4_evm_a72_defconfig +++ b/configs/j784s4_evm_a72_defconfig @@ -194,3 +194,4 @@ CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0x6168 CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y CONFIG_SPL_DFU=y CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2000000 +CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y