This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:IEC 61508认证

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429035/am620-q1-iec-61508-certification

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

你(们)好  

10个月前、我看到您回复说 Q424计划认证-这是否符合计划?  

我在一周前请求访问安全文档、但仍在等待响应。 :-)

Espen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新? 由于缺乏响应、我们无法决定是否 使用此 MPU。。。