工具与软件:
你好。
我们已经可以使用 MCU2_0作为包含4个摄像头的 TIOVX 主机来运行视频链。 该系统将2.5秒用于运行图形 (在 OSPI 中使用 SBL 和 APP ):
系统仅释放 MCU2_0和 MCU1_0。
我所面临的问题是、 队列的第一个 TIvxProcess 操作(图形运行时、我会理解视频将输出)与屏幕中的第一个图像(与 HDMI 视频捕获设备类似)之间存在较大的延迟。 延时时间约为2s! . 因此、视频在上电后大约4.5s 显示:
1.-(启动 MCU2_0应用)
2.-以大约2.4秒的速度运行图
3.-在4.4s 拍摄的视频是有效的
造成这一大延迟的原因可能是什么?
非常感谢