This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:采用 ECO SDK 9.2的 H.264视频编码方案

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429858/tda4ve-q1-h-264-video-encoding-scheme-in-eco-sdk-9-2

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

SDK:TDA4VM ECO 9.2。μ A

如果我们要使用 H.264视频编码方案、下面哪一个方案会更好?

1. TI5x+V4L2?

2. TIVx+GStreamer?

如果我们要使用 TIVx+V4L2、 您能否提供基于 SDK 9.2的相应补丁?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不在办公室。 请预计响应会有延迟。  

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabesh:

    客户正在推动此问题。 您是否有任何更新?  

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误了时间、已被其他事项占用。  

    [报价 userid="512804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429858/tda4ve-q1-h-264-video-encoding-scheme-in-eco-sdk-9-2 "]

    如果我们要使用 H.264视频编码方案、下面哪一个方案会更好?

    [报价]

    您要实现的用例是什么? 如果您需要唯一的修改、而只有下游 GStreamer 元素才能完成、那么我不确定通常用作我们边缘 AI 栈一部分的 TI V4L2演示是否会更好。 这一切都视情况而定。

    此致、
    Sarabesh S.