This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:在融合板端口0以外的端口上运行 OD 摄像头演示应用程序时出现问题

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432394/processor-sdk-j721s2-issue-running-the-od-cam-demo-application-on-port-other-than-port-0-of-the-fusion-board

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

我正在使用案例中了解 TI 的 openVX 实施。 我已经完成了处理器 SDK 中提供的 od cam 演示视觉应用、并通过将 D3摄像头连接到融合板的第一个端口在硬件上对其进行了测试。 但只要我将端口更改为任何其他端口、我就无法看到 od cam 演示正在运行。 有人可以帮助我确定问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、分配的 TI 资源在本周余下时间不在办公、可能会有延迟回复。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以共享相同的日志?  

    您是否在 EVM 上执行此操作?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 以下是将 IMX390-UB953_D3摄像头连接到第二个端口时获得的日志。


    Select a sensor above or press '0' to autodetect the sensor                                                                                                                                                                    
    a                                                                                                                                                                                                                              
    Sensor selected : IMX390-UB953_D3                                                                                                                                                                                              
    Querying IMX390-UB953_D3                                                                                                                                                                                                       
        88.558283 s: ISS: Querying sensor [IMX390-UB953_D3] ... !!!                                                                                                                                                                
        88.558377 s: ISS: Querying sensor [IMX390-UB953_D3] ... Done !!!                                                                                                                                                           
    LDC Selection Yes(1)/No(0)                                                                                                                                                                                                     
    Invalid selection                                                                                                                                                                                                              
    . Try again                                                                                                                                                                                                                    
    LDC Selection Yes(1)/No(0)                                                                                                                                                                                                     
    0                                                                                                                                                                                                                              
    Max number of cameras supported by sensor IMX390-UB953_D3 = 12                                                                                                                                                                 
    Please enter number of cameras to be enabled                                                                                                                                                                                   
    1                                                                                                                                                                                                                              
        92.087787 s: ISS: Initializing sensor [IMX390-UB953_D3], doing IM_SENSOR_CMD_PWRON ... !!!                                                                                                                                 
        92.087984 s: ISS: Initializing sensor [IMX390-UB953_D3], doing IM_SENSOR_CMD_CONFIG ... !!!                                                                                                                                
        92.603706 s: ISS: ERROR: Initializing sensor [IMX390-UB953_D3] failed !!!                                                                                                                                                  
        92.603721 s: ISS: Initializing sensor [IMX390-UB953_D3] ... Done !!!                                                                                                                                                       
    Error initializing sensor IMX390-UB953_D3                                                                                                                                                                                      
    read_test_image_raw : Unable to open file /opt/vision_apps/test_data//img_test.raw, setting error message as all 0s                                                                                                            
    Scaler output1 width   = 1024                                                                                                                                                                                                  
    Scaler output1 height  = 512                                                                                                                                                                                                   
    Scaler output2 width   = 1024                                                                                                                                                                                                  
    Scaler output2 height  = 512                                                                                                                                                                                                   
    Computing checksum at 0x0000FFFF8DD69380, size = 8380400                                                                                                                                                                       
        93.084294 s: ISS: Starting sensor [IMX390-UB953_D3] ... !!!                                                                                                                                                                
        93.638572 s: ISS: Starting sensor [IMX390-UB953_D3] failed !!!

    当我把同一个摄像机连接到第二个端口时、为方便您参考、单个摄像机的演示代码正在运行。 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    代码要求摄像机按多摄像头应用程序中的顺序进行连接。 "请输入要启用的摄像机数"中提到的"1"是指端口0处的摄像机、2是指端口0和端口1处的摄像机、依此类推。

    目前只有单个摄像头应用程序是 SDK 提供了选择摄像头端口的灵活性。  

    请参阅单凸轮应用程序、并应用更改以选择此应用程序中的端口。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我会参考代码并进行必要的更改。 谢谢