主题中讨论的其他器件:TDA4VL、 SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我们目前在使用标准 tiboot3.bin 引导 TDA4VL HS (XJ721S25AALZ)时遇到问题。 目的是 引导至 U-Boot。
通过 UART 传输引导加载程序
- 在 UART 引导模式下引导器件
- 器件打印 SocID 和连续的"C"字符(UART 引导模式成功)
- 使用 UART xmodem 传输` tiboot3.bin `:
dev@ubuntu: ~/ti/ti-processor-sdk-linux-adas-j721s2-evm-10_00_00_08/board-support/prebuilt-images $ sx -kb tiboot3.bin < /dev/ttyUSB0 > /dev/ttyUSB0 Sending tiboot3.bin, 3579 blocks: Give your local XMODEM receive command now. Bytes Sent: 458240 BPS:10515 Transfer complete
- 逻辑分析器显示传输已在 UART0上完成、但在 UART8上无输出:
通过 USB-DFU 传输引导加载程序
- 设置无效的主引导模式、以便触发 USB-DFU 的备用引导模式
- 引导加载程序已通过 dfu-util 传输、但电路板不会启动、并且不显示其他 dfu 器件
dev@ubuntu: ~/ti/ti-processor-sdk-linux-adas-j721s2-evm-10_00_00_08/board-support/prebuilt-images $ dfu-util -l Found DFU: [0451:6168] ver=0200, devnum=3, cfg=1, intf=0, path="1-1", alt=1, name="SocId", serial="01.00.00.00" Found DFU: [0451:6168] ver=0200, devnum=3, cfg=1, intf=0, path="1-1", alt=0, name="bootloader", serial="01.00.00.00" dev@ubuntu: ~/ti/ti-processor-sdk-linux-adas-j721s2-evm-10_00_00_08/board-support/prebuilt-images $ dfu-util -R -a bootloader -D tiboot3.bin dfu-util: Invalid DFU suffix signature dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!! Opening DFU capable USB device... ID 0451:6168 Run-time device DFU version 0110 Claiming USB DFU Interface... Setting Alternate Setting #0 ... Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0 dfuIDLE, continuing DFU mode device DFU version 0110 Device returned transfer size 512 Copying data from PC to DFU device Download [=========================] 100% 458125 bytes Download done. state(6) = dfuMANIFEST-SYNC, status(0) = No error condition is present state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present Done! dfu-util: can't detach Resetting USB to switch back to runtime mode dev@ubuntu: ~/ti/ti-processor-sdk-linux-adas-j721s2-evm-10_00_00_08/board-support/prebuilt-images $ dfu-util -l dev@ubuntu: ~/ti/ti-processor-sdk-linux-adas-j721s2-evm-10_00_00_08/board-support/prebuilt-images $
- 电压不会增加
- UART0和 UART8均无输出
我希望您能向我们提供一些关于如何解决此问题的提示。
此致、
Andreas