This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:UART 引导模式之后、使用 FreeRTOS 的 EVM 的 IP 地址

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433767/sk-am62-ip-address-of-the-evm-after-uart-boot-mode-using-freertos

器件型号:SK-AM62

工具与软件:

您好!

 我使用 UART 引导模式引导 EVM、操作系统是 FreeRTOS。 EVM 的 IP 地址是否在 UART 引导期间配置?  我想使用以太网将该板连接到 PC。 在本例中、如何查找 EVM 的 IP 地址?

请告诉我、

谢谢

DEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上我 运行的是 TI 的自定义代码、应该已经初始化了 网络外设、而且代码被配置成准备好使用 TCP/IP 协议进行通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使其正常工作。 以太网未在引导代码中配置、而是在应用程序中完成。 当我刷入正确的 应用程序映像时、已正确完成配置、并可获取 EVM 的 IP 地址。