This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:通过 SN65芯片在 RTOS 中启用 DSI 转 DP

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434293/tda4ven-q1-enable-dsi-to-dp-in-rtos-via-sn65-chip

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件:J722SXH01EVM

工具与软件:

您好!

我有一个 J722SXH01EVM 板、我想 在 RTOS 中启用显示端口输出、以便它可以从 app_single_cam.sh 输出摄像头流。   我该从哪里开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 尚不支持 AEN 上的 DSI 输出。

    此致、

    Brijesh