This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:如何将应用添加到 Yocto 项目中?

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433255/sk-am62p-lp-how-to-add-applications-into-yocto-project

器件型号:SK-AM62P-LP

工具与软件:

EVB:SK-AM62P-LP

S/W:Yocto 10.0

当前状态:

1.在 Yocto 10.0项目中构建内核映像最小化映像。 它可以启动 SK-AM62P-LP。 (software-dl.ti.com/.../Overview_Building_ 4.11_sdk.html)

2.我们的 OpenGL 应用程序是在 TI SDK 中开发的(https://www.ti.com/tool/download/SDK-AM62P/10.00.00.14 MCU-PLUS-SDK)

3.一旦通过核心图像极小复制 OpenGL 应用程序,我们就会遇到库版本不匹配的问题

/lib/libc.so.6:未`版本"glibc_2.38"

/usr/lib/libstdc ++.SO.6:未找到版本`GLIBCXX_3.4.32'

目标:

我们 要将 OpenGL 应用程序添加到 Yocto 项目中、一次性创建完整的图像并解决库版本不匹配的问题。

额外信息:

- OpenGL 应用程序的源代码位于 Github 上,例如 http://123.com/ABC。

非常感谢。

Wilson

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3. 如果通过最少的内核映像复制 OpenGL 应用程序、我们就会遇到库版本不匹配的问题[/报价]

    不应将不同 Yocto 树生成的编译输出混合使用、这就是与库具有兼容性的原因。

    为什么不 使用其中一个 TI 映像来同时部署您的应用? tisdk-default-image 可能太大、您可以作为起始点、但也许 tisdk-tinlinux-image 是需要考虑的事情。 它内置了图形支持、您可以去掉 Docker 相关支持、以实现"带图形支持的较小图像"的效果。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andreas、

    同意您的意见、因此我们正在致力于整合工作。

    感谢您的建议、我们将尝试 tisdk-tinlinux-image。

    此致、

    Wilson Hung