This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AM572x RTOS SDK 中的"USB over Ethernet"驱动程序

Guru**** 1824610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433736/am5728-usb-over-ethernet-driver-in-the-am572x-rtos-sdk

器件型号:AM5728

工具与软件:

尊敬的专家:

Q1:AM572x RTOS SDK 中是否有"USB over Ethernet"驱动程序?
Q2:将以太网转换适配器连接到 USB 端口时、用户是否需要创建驱动程序?
问题3:如果可能、如果您可以分享任何过去的信息、将会很有帮助。

此致、
棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、您好!

    1. 我认为我们不提供此驱动程序或功能。 请参阅 文档。
    2. 是的、客户必须自行实现。
    3. 见#1、或在 E2E 上搜索。

    此致!

    若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    棒极了 h