请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62A-LP 工具与软件:
您好!
我们确实知道、在 Linux 中、SPI 从器件可能会超出延迟要求、因此不受支持。
由于我们的系统可能接受一定的延迟、因此它与延迟要求的偏差有多大?
另一个问题是 SPI 从驱动程序是否以代码的形式包括但官方不支持、或者即使以代码形式包含在 Linux 中也不包括?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们确实知道、在 Linux 中、SPI 从器件可能会超出延迟要求、因此不受支持。
由于我们的系统可能接受一定的延迟、因此它与延迟要求的偏差有多大?
另一个问题是 SPI 从驱动程序是否以代码的形式包括但官方不支持、或者即使以代码形式包含在 Linux 中也不包括?
谢谢你
尊敬的 Ramy:
[报价用户 id="622335" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434004/sk-am62a-lp-spi-slave-exceeding-the-latency-requirements-in-sdk-10-00-07 "]我们确实知道、在 Linux 中、SPI 从器件可能会超出延迟要求、因此不受支持。
由于我们的系统可能接受一定的延迟、因此它与延迟要求的偏差有多大?
[报价]此处讨论的延迟是(AM62A)系统无法及时响应传入的 SPI 从器件活动(到时钟进入时填充 TX 缓冲区)、这将限制可使用的数据速率。 我不知道任何测量或实验的性质,以备份这个硬数据,不幸的是。
]另一个问题是 SPI 从站驱动程序是作为代码包含但官方不支持、还是即使作为代码包含在 Linux 中?
现有的 Linux 驱动程序支持 SPI 从器件、E2E 上的一些帖子介绍了如何启用/配置它以支持从器件运行。 但所有建议通常是按原样提供的、因为这不是目前正式提供的和经过测试的功能。
您是否考虑了进行数据传输的替代方法?
此致、Andreas