This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:MLO (SPL 2017)无法引导 U-boot 2024

Guru**** 1824710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432845/am5726-mlo-spl-2017-not-booting-u-boot-2024

器件型号:AM5726

工具与软件:

您好!

客户希望将 u-boot 升级到2024版本。 但是、由于安全限制、他们无法升级 MLO。
MLO 无法启动此 u-boot 版本:

请告知如何解决此问题。

BR、
Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    他们是否正在使用我们的 SDK 之一?

    这是定制电路板吗?

    所以、他们使用的是旧版本的 MLO、还是使用较新版本中的新 u-boot.img? 为什么他们不同时建造?

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    SDK 对调查有什么不同?

    这是他们自己的设计。 它用于医疗应用。 由于认证、它们无法升级 MLO、但希望从新的 u-boot 中受益。

    BR、
    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Phillip、

    遗憾的是、这些映像是为每个 u-boot 版本协同制作的、并且每个版本都包含可能导致 MLO 不兼容的更改。

    此致!

    若苏厄