This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:OTP 电子保险丝写入权限

Guru**** 1824590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433240/am623-otp-efuse-write-permission

器件型号:AM623

工具与软件:

您好、TI 专家!  

我有 AM6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。

软件 SDK 版本是 SDK-AM62X-08.06.00.42 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT。

从下图可以看出、只有 映射到安全代理线程的主机才能写入 OTP 电子保险丝:

https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/3_boardcfg/BOARDCFG_SEC.html#extended-otp-array-configuration

https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/2_tisci_msgs/security/extended_otp.html#tisci-msg-write-otp-row-write-otp-row

 

https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/am62x/hosts.html#enumeration-of-host-ids

我有几个问题:
只能使用主机 ID 为0、10、11、35、37的主机 250和253具有写入 OTP 电子保险丝?的权限

2.主机 ID 10和11是否指 ATF 和 OPTEE?


3.主机 ID 37是指?

4.我们可以假设没有在 Linux 中写入 OTP 电子保险丝的权限吗? Linux 的主机 ID 是多少?

我们可以在 Linux 上读取 OTP 电子保险丝吗? 当前 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT (SDK-AM62X-08.06.00.42)是否具有相应的 API 接口?

期待您的回答、谢谢。

此致、

Li