主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM、 SysConfig
工具与软件:
您好!
我刚刚创建了一个应用、用于使来自 R5F0内核的 LED 闪烁、不带 RTOS。 我用固件替换了/lib/firmware 上的固件。 当我启动 AM64-EVM 时、在 Linux 中会有一条消息用于 remoteproc
(我在 R5F 应用程序中添加了一个资源表)
remoteproc remoteproc0:启动固件映像 am64-main-r5f0_0-fw、大小为310068
[ 12.464193] remoteproc remoteproc0:错误的 phdr da 0x70080000 mem 0xef00
[ 12.473257] remoteproc remoteproc0:无法加载程序段:-22.
这是什么意思 ? 我不知道问题在哪里。 你有什么想法吗?
我在 R5F 上的存储器配置
名称源长度已使用未使用属性填充
--------------- --- --- --- --- ---
R5F_VECS 00000000 00000040 00000040 00000000 RWIX
R5F_TCMA 00000040 00007fc0 00000000 00007fc0 RWIX
R5F_TCMB0 41010000 00008000 00000000 00008000 RWIX
闪存60100000 00080000 00000000 00080000 RWIX
MSRAM 70080000 00040000 00016fd8 00029028 RWIX
DDR_0 a0100000 00100000 00001000 000ff000 RWIX
DDR_1 a0200000 00e00000 00000000 00e00000 RWIX
RTOS_NORTOS_IPC_SHM_M a5000000 00800000 00000000 00800000 RWIX
USER_SHM_MEM a5800000 00000080 00000000 00000080 RWIX
LOG_SHM_MEM a5800080 00003f80 00000000 00003f80 RWIX
段分配映射
Run origin load origin length init length attrs 成员
--- --- --- --- --- ---
00000000 00000000 00000040 00000040 r-x
00000000 00000000 00000040 00000040 r-x .vectors
70080000 70080000 0000ef00 00000000 RW-
70080000 70080000 00002f00 00000000 RW-.bss
70082f00 70082f00 00008000 00000000 rw-.sysmem
7008af00 7008af00 00004000 00000000 rw-.stack
7008ef00 7008ef00 00006940 00006940 r-x
7008ef00 7008ef00 00005160 00005160 r-x .text
70094060 70094060 00000898 00000898 r--.rodata
700948f8 700948f8 00000760 00000760 r-x .text.hwi
70095058 70095058 00000430 00000430 r-x .text.cache
70095488 70095488 00000220 00000220 r-x .text.mpu
700956a8 700956a8 00000190 00000190 r-x .text.boot
70095838 70095838 00000008 00000008 r-x .text:abort
70095840 70095840 00000398 00000398 RW-
70095840 70095840 00000398 00000398 RW-.data
70095bd8 70095bd8 00001400 00000000 r--
70095bd8 70095bd8 00000100 00000000 r--.irqstack
70095cd8 70095cd8 00000100 00000000 r--.fiqstack
70095dd8 70095dd8 00001000 00000000 r--.svcstack
70096dd8 70096dd8 00000100 00000000 r--.abortstack
70096ed8 70096ed8 00000100 00000000 r--未定义的栈
a0100000 a0100000 00001000 00001000 r-
a0100000 a0100000 00001000 00001000 r--.resource_table
谢谢你