请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
尊敬的 Expert:
我们正在寻找能够处理 Wi-Fi 7路由器且坚固耐用的-40 ~ 105的 CPU、该 CPU 应具有以下主要规格:
- 支持具有双 SIM 和嵌入式 SIM 功能的嵌入式5G 调制解调器
- 具有两种模式的灵活 Wi-Fi 7配置:
- 4x4 2.4GHz + 5GHz 无线电
- 分为2x2 + 2x2 2.4GHz 和5GHz 无线电
- 6个以太网端口、具有至少2个支持2.5GbE 的端口、剩余1Gbps 的端口
- 具有死区接收和 RTK 功能的 GNSS L1/L5
- 通过电力输送功能锁定 USB-C 外部端口、从而实现冗余电源输入
- 2x10 GPIO 连接器、具有用户 GPIO 和 CAN 总线接口
- 4GB DDR4
- 8GB eMMC
- 9V 至56V 直流输入电压
针对 E-Mark (包括 ISO 7637-2)和 SAE J1113汽车瞬变的直流输入滤波
谢谢
Daniel