This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:了解适用于工业网关应用的 TI SoC

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434054/am6421-to-know-ti-soc-suitable-industrial-gateway-applications

器件型号:AM6421

工具与软件:

需要针对工业网关概念化提出有关 TI SoC 器件选择的建议。

网关要求:

-以太网/ RS 485(Modbus RTU/TCP、网络服务器、SNMP、DNP3)

-现场总线(Modbus TCP、Profinet、以太网 IP、EtherCAT)

- IIoT (OPC UA, REST API, MQTT, IEC 61850)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    假设您需要从设备/器件支持、对吧?  如果是、那么 AM64x 系列便是合适的系列。  请参阅随附的概述演示、该演示可帮助您缩小具体器件的范围。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AM6x_5F00_Overview.pdf