This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:BuildRoot

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B, SK-AM62-LP, SK-AM62
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433608/sk-am62-lp-buildroot

器件型号:SK-AM62-LP
主题中讨论的其他器件: SK-AM62、SK-AM62B

工具与软件:

我按照 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_Buildroot/exports/docs/buildroot/Building_Buildroot_Image.html#steps-to-build-the-image 中的说明进行了操作

sdcard.img生成的不能启动、它可以达到以下目的:

U-Boot SPL 2024.04 (Aug 07 2024 - 07:08:29 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
SPL initial stack usage: 13392 bytes
Trying to boot from MMC2

我是否使用了正确的配置等?

谢谢

尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    您是否可以尝试使用其他品牌的 SD 卡?

    同时、让我尝试在我这边重新创建构建。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    谢谢。

    我尝试了不同的 SD 卡、它在启动 sdcard.img 时提供相同的结果  

    此 SD 卡适用于在同一 SK-AM62-LP 上构建的 Yocto

    此致

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    我按照文档中的步骤进行了测试构建、并且能够重新创建您在 SK-AM62-LP 上运行的项目。 再稍加探索、就会很快清楚地看到默认配置与 SK-AM62-LP 电路板型号不兼容、但这些配置用于 SK-AM62B (及其前身 SK-AM62)。 LP 电路板使用不同的配置和器件树文件;因此难怪它不起作用。

    不过、BuildRoot SDK 并未正式支持 SK-AM62-LP、但我刚刚创建了一个新的 defconfig、以了解我是否可以让它在 SK-AM62-LP 上进行编译和运行。 请给我几个小时的时间来总结一下;假设这里没有重大障碍、我应该能够与您共享更新的配置文件。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安德烈亚斯,那将是伟大的!,谢谢。

    此致

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、安德烈亚斯、工作得很好-非常感谢!

    此致

    尼尔