This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3-Q1:DP83TC817S-Q1

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC817S-Q1, AM62A3-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432392/am62a3-q1-dp83tc817s-q1

器件型号:AM62A3-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC817S-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户计划将 DP83TC817S-Q1与 AM62A3-Q1 处理器配合使用、并且有几个问题。

1. TI SDK 中提供的 Linux 映像是否支持使用此特定 PHY?
2.另外、是否可以将 PHY 连接到 A 内核或 MCU R5F 内核(不能同时连接)? 换言之、两个内核是否都 支持连接到以太网 PHY? 如果是、我们需要考虑什么或需要采取哪些步骤?

谢谢!

Daria

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、TI Linux SDK 中未提供此 PHY 的驱动程序。 我将请以太网 PHY 团队的一位同事提供其他信息。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    我们可以离线分享有关 DP83TC817驱动器状态的更多详细信息。

    谢谢!

    Evan