This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VM 和 TDA4VH 的 McASP_Pdir 中的寄存器不同。 哪项正确?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426873/tda4vh-q1-the-registers-in-mcasp_pdir-of-tda4vm-and-tda4vh-are-different-which-is-correct

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM、TDA4VH

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在配置 TDA4VH 的 McASP、但 TDA4VM 和 TDA4VH 的 AXR 字段值不同、我想确切地询问一下。

 MCASP 寄存器(MCASP_PFUNC、 MCASP_Pdir、 MCASP_PDOUT、 MCASP_PDIN、 MCASP_pdset、  McASP_PDCLR)对于 TDA4VM 和 TDA4VH 是不同的。

应如何使用 TDA4VH 中已更改的 AXR 字段?

对于 MCASP_Pdir 寄存器、

1. TDA4VM 的 McASP_Pdir : AXR[15:0]

-。 J721E_registers5.pdf 中的文档

2. TDA4VH 的 McASP_Pdir : AXR[3:0]

-。 J784S4_Registers.xlsx 中的文档

 

此致、

/// CJEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AXR[n:0]的数量会因 SoC 上可用的 AXR 引脚数量而异:

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说的我已经知道了。 这不是我的质询的目的。

    对于 TDA4VM McASP 寄存器、我可以设置每个 AXR 引脚、但对于 TDA4VH McASP 寄存器、我无法设置每个 AXR 引脚。

    这就是为什么我要问这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CJ:

    我没有完全遵循您的问题总结。  您能提供更多详细信息吗?  

    如果您在 CCS 中打开各种存储器/寄存器范围、您是否能够确认您可以 在 TDA4VH 上看到 CFG_PID 寄存器(并与在 TDA4VM 上看到的值进行比较)?

    谢谢!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不必看到 CCS 屏幕。 您还可以在我上面编写的数据表中看到它。

    在   TDA4VM 的 MCASP_Pdir 中、 我可以设置 AXR0 ~ AXR15引脚的各值。
    但是、  TDA4VH 的 MCASP_Pdir、 我只能设置   AXR0 ~ AXR3 引脚的每一个。

    为什么   TDA4VH 的 MCASP_Pdir 只允许设置4个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~ Kyle。

    我的问题没有得到解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CJ:

    TDA4VH 文档错误(我们将提交一个 TT 来修复它)。  它还具有 AXR[15:0]。  我们 在 TDA4VH 和 TDA4VM 上都运行了测试、可以将所有16位设置为1。

    此致、

    Kyle