主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM
工具与软件:
您好!
我正在从 Processor SDK 09.02.01.10升级到10.00.07.04,512M RAM 存在问题。
之前,我误解了我的问题,我关闭了以下错误的问题:
我的存储器映射
0x8,000,0000 - 0xa、000,0000:总 RAM
0x9,000,0000 - 0x9,900,0000:A53/R5/M4的共享存储器
0x9b00,0000 - 0x9c80,0000:ATF
它适用于 Processor SDK 09.02.01.10、但无法通过10.00.07.04引导。
如果我只按如下所示更改 RAM 总大小、它会以10.00.07.04正常启动:
0x800,0000 - 0x10000,0000:0000:总 RAM
0x9,000,0000 - 0x9,900,0000:A53/R5/M4的共享存储器
0x9b00,0000 - 0x9c80,0000:ATF
您能建议如何解决此问题吗?
此致、
Hugh Chang