This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] byte-3P-be-AM6254:AM6254 PWM

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435152/bytes-3p-be-am6254-am6254-pwm

器件型号:BYTE-3P-BE-AM6254

工具与软件:

AM6254ATCGGAALW  

内核:  Linux 6.1  

当时基时钟同步时、EPWM1_A 和 EPWM1_B 是否可以通过同一组 EPWM 中的斩波器子模块输出不同的频率。

请提供解决方案。

祝你一切顺利。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre Feng、

    感谢您的提问。

    您能否为我添加一些有关用例的信息、以了解 要求并在内部联系团队。

    此致、

    Sreenivasa