This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:建议用于过孔、过孔类型、焊盘尺寸等的 PCB 布局扇出几何形状(AM4379BZDNA100)

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434327/am4379-what-is-the-recomended-pcb-layout-fanout-geometry-for-vias-via-types-pad-size-etc-am4379bzdna100

器件型号:AM4379

工具与软件:

AM4379BZDNA100

1.是否需要使用盲孔、埋孔、导孔内衬垫或任何其他异域过孔来实现此0.65mm 间距 BGA?

2.标准的5mil 迹线/5mil 间距是否是扇出的正确宽度和空间?

3、建议使用焊盘中的微型通孔。 如果是、孔/焊盘的尺寸是多少?

4.对于此软件包的布局、是否有任何良好的应用手册或其他文档?

5.任何参考设计是否使用任何盲孔、埋孔、垫内孔或其他异国情调过孔、或者它们是否都使用从顶层到底层的基本过孔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wesley Clow

    感谢您的提问。

    https://www.ti.com/lit/an/ssza002b/ssza002b.pdf

    请检查这是否有用。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了这三个文档(请注意、我们处理的是0.65mm Sitara BGA AM4379BZDNA100  。

    我还有这些问题:

    1.是否需要使用盲孔、埋孔、导孔内衬垫或任何其他异域过孔来实现此0.65mm 间距 BGA?

    2.标准的5mil 迹线/5mil 间距是否是扇出的正确宽度和空间?

    3、建议使用焊盘中的微型通孔。 如果是、孔/焊盘的尺寸是多少?

    4.对于此软件包的布局、是否有任何良好的应用手册或其他文档?

    5.任何参考设计是否使用任何盲孔、埋孔、垫内孔或其他异国情调过孔、或者它们是否都使用从顶层到底层的基本过孔?

    6.对于0.65mm BGA 设计、您是否有更好的应用手册?

    1.  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spraar7

    2.

    https://www.ti.com/lit/an/spraav6b/spraav6b.pdf?ts = 17308349012&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    3.

    我看了几个具有我们正在研究的 Sitara 处理器风格的评估板。 它们均使用5mil 布线/5mil 空间、过孔扇出是通过过孔完成的(无盲孔、埋孔、微型孔或焊盘内过孔)。

     

    我还在 NXP 中找到了采用 BGA 封装的 MCU 的另一份良好 PCB 布局指南:

    https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10778.pdf

    • 第4部分适用于间距为1mm 至0.5mm 的 BGA
    • 第4.2节专门针对0.65mm BGA。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wesley Clow

    谢谢你。

    让我从内部向专家核实。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wesley Clow

    谢谢你。

    请参考我从专家处收到的以下意见:

    AM437x 似乎是0.65mm 间距的 VCA 设计。 因此、5mil 宽度/5mil 间距应该可以使用10mil BGA 焊盘来从外排迂回。

    无需外来过孔或焊盘中的过孔。

    此致、

    Sreenivasa