This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:RAW16未压缩组合 HDR 流

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433949/processor-sdk-j784s4-raw16-uncompressed-combined-hdr-stream

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

您好、TI 专家!

我正在努力使用可提供单个  RAW16未压缩组合 HDR 流的新传感器来扩展 SDK。

对于此类流的传感器框架的正确设置、您能提供一些指导吗?

我已经从 tivxCaptureNode 接收到了一个正确的原始图像、并且可以 在本地对其进行去抖而不会出现问题、但我不确定  DCC 中的这些设置:

- WDR_MODE、

- bit_depth

- WDR_BIT_DEPTH

WDR_MODE 意味着流使用 PWL 进行压缩、因此我应该选择线性吗? 那么位深度应该是多少、因为它只允许高达12位?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    一款可提供单个  RAW16未压缩、组合 HDR 流的新传感器。

    我想您的获得16位线性原始图像(可能带有台阶电平)、并且您正在尝试使用 python 脚本来设置基准 VISS 参数。

    您是否能够披露您正在使用的传感器?

    [quote userid="600395" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433949/processor-sdk-j784s4-raw16-uncompressed-combined-hdr-stream 能否为这种类型的流正确设置传感器框架提供一些指导?

    在这种情况下、它可以被视为16位格式的 WDR 传感器。

    WDR_MODE=1

    bit_depth=WDR_bit_depth=16

    您可以设置解压拐点、仅用于移除基座。

    GAMMA_PRE=100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    我想您得到的是16位线性原始图像(可能带有底座)、并且您正在尝试使用 python 脚本来设置基准 VISS 参数。

    是的、正确、传感器是 OX03A10、它支持 PWL、但当前 未启用、 因此我将 在 CSI-RX 上接收 RAW16。

    [报价 userid="35541" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433949/processor-sdk-j784s4-raw16-uncompressed-combined-hdr-stream/5502105 #5502105"]

    WDR_MODE=1

    bit_depth=WDR_bit_depth=16

    [报价]

    的确,这是工作和基座似乎不需要,感谢支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!

    我将关闭此主题帖、如果您有任何其他问题、请随时打开一个新主题帖。