This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:适用于基于 AM5728的定制电路板的 Linux SDK 9.02中的 IVA

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433894/am5728-iva-in-linux-sdk-9-02-for-am5728-based-custom-board

器件型号:AM5728

工具与软件:

您好!

我们有一个运行 Linux SDK 6.03、基于 am5728 SOC 的定制电路板。  

我们正在使用 IVA-HD 编解码器、使用 gstreamer 插件 ducatih264 encode 和 ducatih264decode。  我们计划将 SDK 升级到9.02、这是 TI 支持的最新 SDK。

然而、在9.02 SDK 中、TI 声称具有取消的 IVA。 我们可以看到、gstreamer 通过9.02 Linux SDK 的源代码提供。


TI 团队的某个人能否准确说出哪些软件组件被移除了、哪些组件负责为 IVA 提供支持?