This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:是否可以为 EGL 定制构建?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434450/am625-q1-can-custom-build-possible-for-egl

器件型号:AM625-Q1
主题中讨论的其他器件:AM625

工具与软件:

尊敬的 Champs,

是否可以在 AM625中使用 EGL 的自定义编译版本而不使用 QT?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您关于 EGL 的问题以及它与 Qt 的关系。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:

    感谢您的答复。

    我的意思是这样

    在 AM62x Linux SDK 中、必须使用 QT 才能通过 EGL 处理图形显示?

    如果没有、则在未使用 QT 时、客户可以自己为其他工具构建 EGL?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次不确定我是否遵循,但与 Qt 不同,EGL 不是 HMI 框架。 为了显示图形、您的客户不需要使用 Qt。 还有其他 HMI 框架、如 Flutter、Altia、Slint、LVGL 等 EGL 不用于显示器/HMI、需要客户进行大量定制。

    此致、
    Krunal