工具与软件:
尊敬的 Expert:
从闪存引导时、OSPI 的时钟有4个频率。 通电后、通信从6.25MHz 开始、然后时钟频率变为25MHz、再变为50MHz、最终变为200MHz。
我们需要确认相应 OSPI 在这4个频率下的运行模式、否则我们无法确定通信时序是否满足要求。 我们目前发现、在6.25MHz 时、它符合 SPI 模式0、但在25MHz 时不符合。
下图说明了多种模式0-3之间的差异:(来自 SOC TRM)
6.25MHz
25MHz
而且客户也想知道: AM62A ospi 中是否有数据训练、是否有环回、是 SDR 模式还是 DDR 模式、对应4个不同的频率、对应的模式是什么?
BR、
Biao