This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:optee 操作系统

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434710/am623-optee-os

器件型号:AM623

工具与软件:

您好、TI 专家!  

我有 AM6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。

软件 SDK 版本是 SDK-AM62X-08.06.00.42 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT。

optee OS 版本为 3.20.0

我在 Optee OS 的 core/arch/arm/dts 目录中看到许多由其他芯片制造商实现的器件树文件、但我没有看到 TI 的。

我可以问如何使用器件树在 OPEE OS 中为 am62x 配置外设吗?

如果要在 OPEE 操作系统中启用串行端口2、应如何实现? 您是否有任何相关的参考文档或源代码?

此致、

Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OPTEE 中没有驱动程序支持。

    [quote userid="565545" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434710/am623-optee-os 我可以问如何使用设备树为 am62x 配置 OPEE 操作系统中的外设吗?

    这不在 TI 支持范围内。

    谢谢!
    Aparna