This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:[QNX]在 QNX7.1中安装 USB 文件系统

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431647/tda4vh-q1-qnx-mounting-usb-filesystems-in-qnx7-1

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

您好、TI:

当我在运行 QNX 的 J784S4-EVM 板中插入 USB 大容量存储器件时。

 已成功枚举 USB 设备 、但未安装该设备。

要安装设备、我们需要使用 mount -t dos /dev/hxx /mnt/.手动进行安装

是否可以在 QNX 中自动安装大容量存储设备?

[1] https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-j784s4/09_02_00_04/exports/docs/getting_started_j784s4.html

此致、

Veeraiyan Chidambaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veeraiyan:

    是的、可以自动装载 USB 文件系统。   有关如何实现这一目标的详细信息、请联系 QNX。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢