This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:防火墙配置

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434946/tda4vl-q1-firewall-configuration

器件型号:TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfigTDA4VM、TDA4VL、TDA4VH

工具与软件:

我正在尝试更新评估套件上的防火墙配置: J721S2XSOMG01EVM。 我正在使用 SysConfig (v1.2+3837)和 SDK 中包含的 k3-repart-tool: ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721s2-evm-10_00_00_08。 我从 ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721s2-evm-09_02_00_05中的 k3-repart-tool 中复制了.metadata 和数据目录 、因为 10.0.0.8中省略了这些数据。

该工具是否有相关文档? 例如:



另外、TRM 指示特权 ID 和路由 ID 在"附录电子表格"中定义。 这是同时包含寄存器定义的电子表格吗? 我没有看到它,我不知道"附录电子表格"可能是什么引用. 请提供直接链接以避免混淆。

我也不能完全清楚生成的文件是如何集成到引导加载程序中的。 我可能只是看不到文档中的正确部分、如果是、您能指出一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     布莱恩特、您好!

    SysConfig 工具不支持为 TDA4VL (j721s2)或 TDA4VH 器件生成防火墙数据。 它仅支持 J721E/TDA4VM。

    此外、TRM 还指明特权 ID 和路由 ID 是在"附录电子表格"中定义的。 这是同时包含寄存器定义的电子表格吗? [报价]

    如果要配置 FIewall 以保护特定区域、则需要使用 TISCI API  

    有关参考、您可以查看 TSCI 文档 https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/2_tisci_msgs/security/firewall_api.html#firewall-tisci-description

    TRM 中已存在寄存器详细信息、请参阅 TRM 的"防火墙(FW)"一节。

    电子表格包含防火墙 ID 及其保护区域的列表。

    J721S2 TRM 可从 TI.com 获取: https://www.ti.com/lit/zip/spruj28 

    下载是一个 zip 文件、其中包含以下内容:

    J721S2_Registers_*。xlsx 中提供了寄存器说明。

    J721S2_Appendix 包含2个选项卡、一个用于启动器防火墙、一个用于目标防火墙。

    [报价 userid="298582" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434946/tda4vl-q1-firewall-configuration ]我也不清楚生成的文件是如何集成到引导加载程序中的。 我可能只是看不到文档中的正确部分、如果是、您能指出一下吗?[/QUOT]

    我们在 SDK 中的某些位置为防火墙配置参考、您可以对此进行研究。 效果  / packages/ti/boot/sbl/sbl/sbl/sbl/k3/sbl_sci_client.c soc

    Yu 还可以参阅 TISCI 文档以了解防火墙常见问题解答。

    防火墙常见问题解答—TISCI 用户指南

    此致
    Diwakar