This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:ADC 的外部模拟基准

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433807/am6422-external-analog-reference-for-adc

器件型号:AM6422

工具与软件:

您好!

对于使用 AM6422-processor 的应用、我希望使用低于1、8V (例如、1225V)的模拟基准电压(ADC0_REFP->ADC0_REFN)。 我做了一些测试,它缝合工作正常。 为什么我不这样做呢?

感谢你的帮助。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    感谢您的提问。

    帮助我了解您要进行哪些测量以及用例来减小覆盖范围。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您的答复。

    我需要监测电源电压和外部温度传感器。 我需要频率非常低(约1kHz)的模拟值。 总之、我将使用 ADC 的3个通道。 我在电路板上提供1225V 基准电压、我想将其用作 AM6422的基准电压。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    谢谢你。

    请参阅更新的信息。 1.25V Vrefp 输入似乎超出 正基准电压、
    ADC0_VREFP 1.71 1.89。 请参阅下面突出显示的文本。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    请注意、以上注意事项的更新涉及允许的 ADC 输入基准范围。

    您提到您计划测量电源电压和温度。

    请注意、ADC 输入不具有失效防护功能。

    如果您在 SOC ADC 电源斜升之前测量可用的电源电压、则可能需要切换电源。

    此致

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivas:

    这是为什么我问。

    当不允许使用另一个电压范围而不是模拟器件电源时、为什么器件上会出现基准输入、我不明白这一点。 这就是我测试它并使其正常工作的原因、因此我认为重新分配可能会降低交流性能。

    在以前使用其他控制器的 ADC 项目中、我使用了稳定的低噪声模拟电源电压来创建电压更低、更精确的模拟基准。

    此致、

    Alex