工具与软件:
- 未收到 EMIF DMA 中断完成问题:
我们已经使用了芯片 TMS320C6655CZHA25、我们遇到了一个问题、在初始化 DMA 之后、它将运行传输(EMIF DMA 传输)。 完成传输后、它必须触发一个传输完成中断事件。 事件不会被触发。 使用1个 DMA 是可以的、但使用2个 DMA 时、我们就会进入问题。
- 来自 TMS320C6655 PDK 源代码的 NOR 闪存启动源代码编译:
我们将使用 NOR 闪存来启动 DSP 处理器。 我们可以通过使用 NOR 写入器程序来从 NOR 引导以刷写应用程序。 我们希望使用 EMIF (基于命令)在我们的应用中实现闪存升级功能。 并且在我们的源代码中集成了 NOR 闪存写入器逻辑、NOR 驱动程序无法检测 NOR 闪存。
分享我们之前发布的主题链接。