This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:MCU-PLUS-SDK AM64X-SDIO 驱动程序

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435161/am6442-sdio-driver-in-mcu-plus-sdk-am64x

器件型号:AM6442

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我可以知道 MCU-PLUS-SDK AM64X-EVM 中是否有 SDIO 驱动程序吗?

我想在使用 FreeRTOS 和 R 内核开发的项目中使用 SDIO 接口启用外设 WIFI 模块、使用 MCU-PLUS-SDK AM64X-AM64X 版本10.00.00.20运行。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    ]我可以知道 MCU-PLUS-SDK AM64X-AM64X 中是否有 SDIO 驱动程序吗?

    MCU+ SDK 中没有 SDIO 驱动程序。 此 SDK 仅支持 eMMC/SD 卡器件。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Prashant、您好!

    感谢您的答复。

    是否有任何计划在 MCU+ SDK 中支持 SDIO 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何计划在 MCU+ SDK 中支持 SDIO 驱动程序。

    目前还没有支持这一点的计划。