This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:FFT 库和数学库

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6421, MATHLIB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435075/am6421-fft-lib-and-math-lib

器件型号:AM6421
主题中讨论的其他器件: MATHLIB

工具与软件:

您好、我使用 AM6421进行 FFT 计算。 我在 arm_math.h 中找到了 arm_cfft_32。但我不知道如何设置逆 FFT 的输入数据、是否有有关 lib 的文档?

2、在 am64测试文档中、它使用 Ne10 lib 进行 FFT 测试、什么是 Ne10 lib?

3在 mathlib 基准测试中、它比较了 math lib 和 ti_arm_trig 的性能、数学 lib 的性能要好得多。 那么、为什么需要 ti_arm_trig?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="522797" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435075/am6421-fft-lib-and-math-lib "]

    2、在 am64测试文档中、它使用 Ne10 lib 进行 FFT 测试、什么是 Ne10 lib?

    [报价]

    https://projectne10.github.io/Ne10/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="522797" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435075/am6421-fft-lib-and-math-lib "]

    3在 mathlib 基准测试中、它比较了 math lib 和 ti_arm_trig 的性能、数学 lib 的性能要好得多。 那么、为什么需要 ti_arm_trig?

    [报价]

    请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/spracv1 第2.2节: 实现会影响准确度(如最大误差一栏所示)、以及计算时间、有时也会计算额外存储器消耗(有存储器中常量的查找表)、如表大小一栏所示。 此表需要在 TCM 或 L1D 高速缓存(热缓存)中、以实现记录的性能。

    另见 https://www.ti.com/lit/pdf/sprad27 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 函数 ARM_CFFT_F32和反向 FFT 又如何? 是否有任何文档告诉您如何使用此函数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 Arm 的 CMSIS 库、 https://arm-software.github.io/CMSIS_6/latest/General/index.html、 特别是 https://arm-software.github.io/CMSIS-DSP/latest/group__ComplexFFT.html 。 MCU+ SDK 中的版本只是一个示例、请使用您认为合理的合适版本开源、AM64x 中的"基准测试演示"使用 CMSIS、但可能不是最新版本。