This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:tisci 主机

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434720/am623-tisci-host

器件型号:AM623

工具与软件:

您好、TI 专家!  

我有 AM6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。

软件 SDK 版本是 SDK-AM62X-08.06.00.42 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT。

我想问一下、  在使用以下 API 时、我是否可以为 write_host 字段指定多个写入主机?

https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/2_tisci_msgs/security/extended_otp.html#extended-otp-tisci-description

https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/3_boardcfg/BOARDCFG_SEC.html#extended-otp-array-configuration

https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/am62x/hosts.html#enumeration-of-host-ids

如?所示、在写入外部 OTP 电子保险丝时、WRITE_HOST 字段可以设置为两个主机、例如 ID 为11和35 μ F 的主机

如果可能、如何修改以下代码?

iff --git a/board-support/k3-image-gen-2022.01/soc/am62x/evm/sec-cfg.c b/board-support/k3-image-gen-2022.01/soc/am62x/evm/sec-cfg.c
index 02a314a..1202ad5 100644
--- a/board-support/k3-image-gen-2022.01/soc/am62x/evm/sec-cfg.c
+++ b/board-support/k3-image-gen-2022.01/soc/am62x/evm/sec-cfg.c
@@ -70,9 +70,138 @@ const struct boardcfg_security am62_boardcfg_security_data = {
 			.size = sizeof(struct boardcfg_extended_otp),
 		},
 		/* Host ID 0 is DMSC. This means no host has write access to OTP array */
-		.write_host_id = 0,
+		.write_host_id = HOST_ID_MAIN_0_R5_0,
 		/* This is an array with 32 entries */
-		.otp_entry = {{ 0 } },
+		.otp_entry = {
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+			{
+				.host_id = HOST_ID_ALL,
+				.host_perms = 0x2,
+			},
+		},
 	},
 
 	/* DKEK configuration */

此致、

Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="565545" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434720/am623-tisci-host 如上图所示、写入外部 OTP 电子保险丝时、write_host 字段是否可以设置为两个主机、例如 ID 为11和35?的主机

    这是不可能的。 只能为一个安全主机授予对 OTP 的写入访问权限。

    此致、

    Prashant