This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1上的 C++20环境

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429370/tda4vh-q1-environment-for-c-20-on-tda4vh-q1

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

对于 Yocto 构建上的 C++20编译环境、其针对该 TDA4VH-Q1的工作、我们使用了以下类似步骤、但 C++20不支持这些步骤  

1.1.7.使用 Yocto 构建 SDK -适用于 J784s4的 Processor SDK Linux 文档

请提供相关帮助、

谢谢你

Jayadeva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayadeva:

    抱歉、我不太明白您的问题。 你要做什么?

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、您好!

    解决方案需要更新 C++20、  

    此致!

    Jayadeva