工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在使用 AM62A SDK9.2。
我们知道我们有 EMMC boot 0和 boot 1、默认情况下、我们在 SDK 中使用 boot 0在 SBL 中加载程序。
客户尝试改为使用 EMMC boot 1在 SBL 中加载程序。
但是、他们似乎无法做到这一点、引导加载程序驱动程序代码将强制将其配置为 EMMC boot 0、如果客户将其修改为1、则会生成 CPU 释放错误。
因此、客户想知道我们是否计划支持使用 EMMC 引导1在 SBL 中加载程序、我们如何实现?
非常感谢、
Kevin