主题中讨论的其他器件: TDA4VL、TDA4VH
工具与软件:
您好、TI 团队:
我们使用 edgeAI (9.2.7.0)进行 onnx 模型编译、并使用 PSDK9.2在 TDA4VM 上执行(使用 python 脚本来进行推理、类似于 edgeAI)。
对 edgeAI 编译后、我们将模型工件复制到目标并执行推理。 在使用 edgeAI 的 x86上运行推理时、我们没有看到任何问题
但是在目标上看到以下错误-
[C7x_1 ] 689.105965 s:此设备不支持输出转置。
[C7x_1 ] 689.106015 s:Workloadcont拉 Exec_Init:initParams->linkInitParams[linkIdx].initFuncPtr 失败、链接 ID 30735860640
问题在于 Softmax(58)或 Innerproduct(59)。 有关流程的更多详细信息、请参阅 SVG 文件。
请参阅以下 SVG 文件。 (使用前删除.txt)和附加的快照-
e2e.ti.com/.../subgraph_5F00_0_5F00_tidl_5F00_net.bin.svg.txt
问题可能是由于 softmax 和 Innerproduct 的输出格式不同所致。
如果需要、模型、输入和脚本将分别共享。
请查看随附的编译器(x86)和推理日志(tda4x)
_c -->编译器、_tda -->目标
e2e.ti.com/.../2_5F00_seg1_5F00_default_5F00_929_5F00_EA_5F00_L2_5F00_C3_5F00_c.txte2e.ti.com/.../2_5F00_seg1_5F00_default_5F00_929_5F00_EA_5F00_L2_5F00_C3_5F00_tda.txt
此致
Gajanan