This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何旋转屏幕180度

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434563/am625-how-to-rotate-screen-180-degree

器件型号:AM625

工具与软件:

您好、TI:

我们要按如下方式将屏幕旋转180度。 您可以指导吗?

我试图改变,但它的剂量不起作用。

FLAG 到   DRM_MODE_FLAG_PHSYNC | DRM_MODE_FLAG_PVSYNC


静态 const 结构 drm_display_mode edt_etm0700g0dh6_mode ={
.clock = 26000、
.hdisplay = 800、
.HSYNC_START = 800 + 40、
.HSYNC_END = 800 + 40 + 128、
.htotal = 800 + 40 + 128 + 88、
.vdisplay = 480、
.vsync_start = 480 + 10、
.vsync_end = 480 + 10 + 2、
.vtotal = 480 + 10 + 2 + 33、
.flags = DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC
//.flags = DRM_MODE_FLAG_PHSYNC | DRM_MODE_FLAG_PVSYNC
};

电流设置:

显示{
兼容="EDT、et070080dh6";
背光=<&LCD_BL>;
端口{
LCD_IN:端点{
远程端点=<&dpi1_out>;
};
};
};

&DSS_PORTS{
/* VP2:DPI 输出*/
端口@1{
reg =<1>;

dpi1_out:端点{
远程端点=<&LCD_IN>;
};
};
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 DSS 不支持循环功能、您需要使用 usespace 应用程序来添加循环缓冲区。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal

    我们的 GUI 现在在 AM62x SDK 中为"Weston"、我们计划在其顶部开发应用程序(QT);您可以建议我们来支持此器件吗? 还是应该创建一个新主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经修复了该问题、该线程可以关闭。 谢谢。