This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:/usr/lib/firmware 目录中所有图像的描述

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1421471/am623-what-the-porpuse-of-all-the-images-in-usr-lib-firmware-directory

器件型号:AM623

工具与软件:

你(们)好

 我使用 SDK 版本 10.00.07.04。  我知道、 Image bl32.bin 在编译 uboot 时已经与 uboot 互连。所以我的问题是为什么 bl32.bin 存在于 文件系统  /usr/lib/firmware 目录中也。

什么是/usr/lib/firmware 目录中所有图像的色情内容?

我能否删除这些文件以 节省闪存空间?

root@am62xx-LP-EVM:/usr/lib/firmware ls -al
drwxr-xr-x 2根 root 4096 Mar 9 2018。
drwxr-xr-x 26 root root 12288 Jan 100:05。
-rw-r--r-- 1根478568 2018年3月9日 bl32.bin
-rw-r--r-- 1根根4429112 Mar 9 2018 bl32.elf
-rw-r--r-- 1根根目录2018年3月28日 tee-header_v2.bin
-rw-r--r-- 1根根目录2018年3月9日 tee-pageable_v2.bin
-rw-r--r-- 1根478568 2018年3月9日 tee-pager_v2.bin
-rw-r--r-- 1根478568 2018年3月9日 tee-raw.bin
-rw-r--r-- 1根478596 2018年3月9日 tee.bin
-rw-r--r-- 1根根4429112 2018年3月9日 tee.elf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家

      有人能回答我的问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT

    在 BL31 BL32和 OPTEE 等 A53内核上引导 Linux 时、会使用这些映像。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    am623不使用这些文件、因为这些文件已经使用 uboot 构建