This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V-Q1:eMMC HS9时序调节

Guru**** 1861070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432849/dra829v-q1-emmc-hs9-timing-adjust

器件型号:DRA829V-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户正在检查 MMC 计时。 但他们发现实际 HS9约为4.8ns、大于规格。 您能帮助检查我们是否可以进行调整吗? 谢谢

eMMC 已进入高速模式。

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    您能否分享您的设置以及如何获得比规格大4.8ns 的延迟? 您是否指的是 HS9的最小值?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    您还能提供示波器屏幕截图吗?

    此致、

    Matt