This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:未检测到摄像头 Arducam 8MP 或 V3 Link

Guru**** 2553270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435457/sk-am62a-lp-camera-not-detected-arducam-8mp-or-v3-link

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

你好。  我正在尝试通过 csi2将 arducam 8MP V2.3摄像头连接到电路板。 按照 AM62A Academy 文档中"评估 Linux"链接下"摄像头"的说明: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ATmvgyzeqCfCvoHoyFGZGw__AM62A-ACADEMY__WeZ9SsL__LATEST

我 成功地编辑了 uEnv.txt 文件。  进入 U-boot 并使用必要的命令运行 setenv。 尝试运行 saveenv、但 U-boot 显示未找到。 我尝试了运行它,但当检查相机是否被检测到,它不是。

我还尝试让4摄像头与 V3链接设置工作,也如下: https://docs.arducam.com/V3Link-Camera-Solution/V3Link-Camera-Solution-on-TI-Platform/Quick-Start-Guide/

同样、系统也不会检测到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seba:

    您使用的是哪个版本的 SDK?

    谢谢!

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中:  

    我使用10.0版

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SPRADH2_2D00_revision.pdf

    尊敬的 Seba:

    请参阅随附的应用手册草稿、这是对 https://www.ti.com/lit/an/spradh2/spradh2.pdf 的修订。 它将在几天后发布。 有关摄像机的设置、请查看第4.2和4.3节。 这些更新的说明适用于 SDK 10.0。

    您可能错过了一个问题、对于 SDK 10.0、您需要在 DTB 叠加图中显示"ti/":

    name_overlages=ti/k3-am62x-sk-csi2-v3link-FUSION.dtbo ti/k3-v3link-imx219-0-0.dtbo ti/k3-v3link-imx219-0-1.dtbo ti/k3-v3link-imx219-0-2.dtbo

    此致、

    建中