This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:IP 摄像机编码器芯片

Guru**** 1861030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, AM625SIP, AM62A3, TDA4VEN-Q1, AM623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420840/am625sip-ip-camera-encoder-chip

器件型号:AM625SIP
主题中讨论的其他器件: AM62A3TDA4VEN-Q1AM623、AM62P

工具与软件:

嗨、团队:

我们正寻求低成本的 IP 摄像机编码器芯片。 请确认下列处理器是否符合我们的要求? 此外、我们还会查找所列处理器的参考设计文档。

AM625SIP
AM62A3
TDA4VEN-Q1
AM623

谢谢你

G. Aneesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh 您好!

    AM62x 已通过 OV5640和 OV9281摄像头验证。  

    请访问: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Afvqyi8mUm05676JZJ-UlQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    Linux->在 TI EVM 上开发 Linux ->使用摄像头。

    另请注意、AM62x 没有类似 AM62P 的硬件加速器(在硬件中执行 H.264编码/解码和 H.265视频编码/解码)。 因此、您必须依赖基于软件的编解码器(GStreamer 软件编解码器插件、libav ffmpeg 编解码器)。  

    Aneesh、您能否详细说明需要您拥有 IP 摄像机的用例? 您是否也看过 AM62P Sitara SoC?

    www.ti.com/.../AM62P

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    我们正在进行一个基于 IP 的闭路电视项目。 AM62P 是否适合此应用?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62P 适用于您的应用、如果它需要视频编码/解码操作、那么它还具有比 AM62x 性能更好的 GPU。  

    您是否已确定计划使用哪款摄像机?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    感谢您的建议。

    我们决定使用 Sony IMX335传感器。 您能否确认 AM62P 编码器芯片是否与此传感器兼容?

    谢谢你

    G. Aneesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh 您好!

    请允许我向我的摄像机专家咨询并与您联系。  

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh 您好!

    由于 IMX335是不带内置 ISP 的摄像头、因此支持 RAW8/RAW10格式、我建议考虑使用 AM62A、而不是 AM62A 配备 ISP (可将 Bayer / RAW 格式转换为 YUV)的 AM62P (没有 VPAC -视觉处理加速器)。  

    如果您考虑使用 AM62P、则建议使用具有内置 ISP 的摄像头。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    我们正在使用 AM62P 处理器和 Sony IMX335传感器设计 IP CCTV 摄像机。 德州仪器(TI)是否为此配置提供软件支持、例如驱动程序开发? 如果是、您能否分享相关资源?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh 您好!

    您是否正在使用 IMX335 USB 5MP 摄像头? 我们已验证 AM62P/AM62A 上的 USB 摄像头可以正常工作。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    我们计划使用 MIPI 接口。 如果您有可用的驱动程序、您能否提供它们?

    谢谢你。

    此致、
    G. Aneesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh 您好!

    Linux 驱动程序可在以下平台上获得:

    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/media/i2c/imx335.c

    请按照 AM62P Academy 中提供的说明配置摄像头。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    用于测试和调试的 IDE:您能否推荐一个基本 IDE 或开发环境来帮助测试和调试摄像头的数据传输和接收功能?

     基于 Windows 的开发:是否可以在此开发中使用基于 Windows 的应用程序和驱动程序而不是依赖于 Linux?

    谢谢你

    G. Aneesh Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh 您好!

    在我的同事中循环回答您的问题。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh 您好!

    您可以使用函数跟踪器(https://www.kernel.org/doc/html/v5.0/trace/ftrace.html) 来查看传感器驱动程序和 CSI Rx 驱动程序的运行情况。 若要检查数据传输、您需要使用示波器来检查 CSI 通道上的信号。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 建中:

    我们无法访问您提供的链接(404 Not Found)。 您能否确认是否有可用于开发的 Windows 驱动程序? 如果是、请提供所需的驱动程序和 IDE 的详细信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    G. Aneesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.kernel.org/doc/html/v5.0/trace/ftrace.html

    对于基于 Windows 的 IDE、您可以尝试使用 Visual Studio Code、它允许您远程连接到 Linux 主机。 您可以将其用于编辑和编译、但不能用于调试。